欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑成型机的成型条件(之4)

  • 2022.03.10 15:04:04
  • 米思米
  • 2077

1.螺杆转速


 注塑成型条件中的螺杆转速,是指用于混合粒料的螺杆的转速。单位为rpm(转/分钟)。

 如果螺杆转速过快,则空气可能会混入熔融树脂中,并且可能易于产生气体。如果螺杆转速太慢,则可能无法充分混匀,材料质量可能会出现偏差。

2.螺杆背压


 螺杆背压是指进行材料计量时,螺杆回退时的压力。单位为MPa或kgf/cm2。材料的混合状态会因为背压变化而改变。

3.模具开闭速度


 模具开闭速度是指模具的开模速度和闭模速度,单位为mm/s。较短的模具开闭时间对缩短周期时间很有效,但如果闭模速度过快,会增加模具发生剧烈碰撞的风险,因此必须在即将完成闭模前进行制动。

 而如果开模速度过快,则脱模状态可能会出现变动,产品质量也可能会出现变化。

4.合模力


 合模力是指保持分型面闭合的力,单位是kN(千牛顿)或tf(ton·f,在生产现场是读作“吨”,但从力学角度来说带有重力单位f才是正确的)。

5.顶出速度


 顶出速度是指顶模块的前进速度,单位为mm/s。如果顶出速度过快,成型产品可能会变形,或是表面发生白化。如果顶出速度过慢,则成型周期会延长。

6.顶出次数


 顶出次数多在1~3次的范围内进行设定。如果脱模情况良好,只需一次顶出即可,但如果模具脱模情况不佳,则成型产品可能需要经过多次顶出后才能从模具中取出。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities